示例电路板布局测量错误:
在 TLA2024数据表第34页中、建议尺寸的总测量值为1.85mm。
但0.58mm + 0.58mm (对于两个焊盘)的总和以及0.7mm 的两个焊盘之间的距离不是1.85mm、而是1.86mm!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、Stefan Weber、
您指出的单个测量值与其对应的总计之间的差异可能只是四舍五入误差、因为所有测量值都只有两个有效数字。 例如、给出的侧引线高度为0.58、但这可能接近于0.575mm。 即0.575+0.575+0.7 = 1.85mm。 我确实同意、当您只是快速浏览它时、这有点奇怪、但是、
关于焊锡膏:这是 TI 推荐的布局、适用于许多选择此封装器件的客户、但如果您选择、则无需遵循此布局。 该图纸底部的脚注表示了很多信息、建议联系您的电路板制造商、以确保可以实现这种漏网印板设计。 这里还提供了多个 IPC 标准参考、以便您考虑采用替代设计。
-Bryan