This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS127L11EVM-PDK:无法使板正常工作

Guru**** 2482225 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1276050/ads127l11evm-pdk-i-cannot-get-the-board-to-work

器件型号:ADS127L11EVM-PDK

您好!

我们已 购买 EVM 板、因此无法使其正常工作。 我可以读取和写入寄存器、但当我执行捕获时、

窗口一直保持在那里、没有发生任何情况。

我在这些线路上放置了一个示波器、可以看到 SPI 数据、但在 START 引脚上没有发生任何情况

(我正期待一个脉冲才能开始读取数据)。 我尝试更改时钟的跳线、但运气不好。

有什么想法可能会出错?

谢谢。

Owen.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Owen:

    您能否确认您拥有下图所示的最新电路板版本?  假设您拥有最新版本、则总共需要在电路板接头上安装4个分流器(您已经为时钟调整了其中一个)。  需要设置默认位置、电路板才能使用默认 GUI 设置。

    此外、务必安装将数据采集卡(PHI)连接到主板的螺钉。  如果没有螺钉、此连接器无法始终完全正确安装。

    如果 GUI 和 PHI 正确上电、您应该会看到 PHI 板上的绿色 LED 闪烁、以及 ADS127L11EVM 板上的一个恒定的"开"绿色 LED。  如果 PHI 板正确读取主板上的 EEPROM、您还应该会看到 GUI HW Connected 指示器呈绿色。

    此外、EVM 的默认配置使用 PHI 24MHz 振荡器、GUI 应按如下所示进行配置。

    这些电路板在制造过程中经过全面测试、但在某一时刻可能被损坏。

    此致、
    N·基思
    精密 ADC 应用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Keith:

    感谢您的回复。 我已检查上述所有设置、我看到全部三个 LED、其中两个正在闪烁。

    我已连接硬件、检查了跳线、并且可以读写寄存器。

    但是捕获功能无法正常工作、我想评估板肯定已损坏。

    非常感谢

    Owen、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Owen:

    O.K、如果您可以对内部寄存器进行读取和写入、则 SPI 和电源应该可以正常工作。  如果不存在主时钟、则可以通过这种方式来解释电路板的行为。  您需要探测 ADC 的 CLK 输入引脚、如果使用默认的 GUI 设置、您应该会看到24MHz 方波。  如果不存在故障、则您可以通过查看电路板原理图来找出故障发生的位置。

    探测 JP7的引脚2或引脚1时、您应该会看到24MHz 时钟。

    另一个不需要硬件调试的选项是启用内部振荡器。  转至 Register Map 页面、将 CONFIG4寄存器中的 MSB 更改为内部振荡器。

    或者、您可以决定获取另一个 EVM 套件、以防硬件出现问题。

    此致、
    基思