您好!
我们已 购买 EVM 板、因此无法使其正常工作。 我可以读取和写入寄存器、但当我执行捕获时、
窗口一直保持在那里、没有发生任何情况。
我在这些线路上放置了一个示波器、可以看到 SPI 数据、但在 START 引脚上没有发生任何情况
(我正期待一个脉冲才能开始读取数据)。 我尝试更改时钟的跳线、但运气不好。
有什么想法可能会出错?
谢谢。
Owen.
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我们已 购买 EVM 板、因此无法使其正常工作。 我可以读取和写入寄存器、但当我执行捕获时、
窗口一直保持在那里、没有发生任何情况。
我在这些线路上放置了一个示波器、可以看到 SPI 数据、但在 START 引脚上没有发生任何情况
(我正期待一个脉冲才能开始读取数据)。 我尝试更改时钟的跳线、但运气不好。
有什么想法可能会出错?
谢谢。
Owen.
尊敬的 Owen:
您能否确认您拥有下图所示的最新电路板版本? 假设您拥有最新版本、则总共需要在电路板接头上安装4个分流器(您已经为时钟调整了其中一个)。 需要设置默认位置、电路板才能使用默认 GUI 设置。
此外、务必安装将数据采集卡(PHI)连接到主板的螺钉。 如果没有螺钉、此连接器无法始终完全正确安装。
如果 GUI 和 PHI 正确上电、您应该会看到 PHI 板上的绿色 LED 闪烁、以及 ADS127L11EVM 板上的一个恒定的"开"绿色 LED。 如果 PHI 板正确读取主板上的 EEPROM、您还应该会看到 GUI HW Connected 指示器呈绿色。

此外、EVM 的默认配置使用 PHI 24MHz 振荡器、GUI 应按如下所示进行配置。

这些电路板在制造过程中经过全面测试、但在某一时刻可能被损坏。
此致、
N·基思
精密 ADC 应用
尊敬的 Owen:
O.K、如果您可以对内部寄存器进行读取和写入、则 SPI 和电源应该可以正常工作。 如果不存在主时钟、则可以通过这种方式来解释电路板的行为。 您需要探测 ADC 的 CLK 输入引脚、如果使用默认的 GUI 设置、您应该会看到24MHz 方波。 如果不存在故障、则您可以通过查看电路板原理图来找出故障发生的位置。
探测 JP7的引脚2或引脚1时、您应该会看到24MHz 时钟。

另一个不需要硬件调试的选项是启用内部振荡器。 转至 Register Map 页面、将 CONFIG4寄存器中的 MSB 更改为内部振荡器。

或者、您可以决定获取另一个 EVM 套件、以防硬件出现问题。
此致、
基思