This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS7038-Q1:ADC 失调电压校准未完成

Guru**** 2782615 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS7038, ADS7038Q1EVM-PDK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1277319/ads7038-q1-adc-offset-calibration-not-finishing

器件型号:ADS7038-Q1
主题中讨论的其他器件:ADS7038ADS7038Q1EVM-PDK

请参阅文档 www.ti.com/.../ads7038-q1.pd、

8.3.4 ADC 偏移校准
由温度或 AVDD 变化引起的 ADC 偏移误差的变化可以通过将
GENERAL_CFG 寄存器中的 CAL 位。 校准后 CAL 位复位为0。 主机可以轮询 CAL 位、
以检查 ADC 偏移校准完成状态。
在启动偏移校准之前、必须停止多路复用器排序(SEQ_START = 0b)。

对于我们的 ADS7038Q1EVM-PDK 设置、ADC 校准位绝不会自动复位。 步骤:

  1. 设置 GENERAL_CFG:RST
  2. 检查 SYSTEM_STATUS:SEQ_STATUS (0b)、 SERIAL_CFG:SEQ_START (0b)和 GENERAL_CFG:CAL 位(0b)
  3. 设置 CAL 位
  4. 检查 CAL 位(1b)。 30分钟后、它仍被设置
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    欢迎来到我们的 e2e 论坛!  您如何使用 ADS7038 GUI 发送上述命令?  您是否将 EVM 与您自己的处理器配合使用?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们从 ADS7038Q1EVM-PDK 中移除了下部的"PAM 电路板" PCB、因此上部的"中间层"PCB 通过4个 SPI 引脚、AVDD 和 DVDD 连接到微控制器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗯、很酷!  请提供控制线路-/CS、SCLK、SDI 和 SDO 的屏幕截图(使用范围)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    代码正在轮询缓存值。 问题已解决。 感谢你的帮助。