Other Parts Discussed in Thread: ADS7038, ADS7038Q1EVM-PDK
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:ADS7038-Q1 主题中讨论的其他器件:ADS7038、 ADS7038Q1EVM-PDK
请参阅文档 www.ti.com/.../ads7038-q1.pd、
8.3.4 ADC 偏移校准
由温度或 AVDD 变化引起的 ADC 偏移误差的变化可以通过将
GENERAL_CFG 寄存器中的 CAL 位。 校准后 CAL 位复位为0。 主机可以轮询 CAL 位、
以检查 ADC 偏移校准完成状态。
在启动偏移校准之前、必须停止多路复用器排序(SEQ_START = 0b)。
对于我们的 ADS7038Q1EVM-PDK 设置、ADC 校准位绝不会自动复位。 步骤:
- 设置 GENERAL_CFG:RST
- 检查 SYSTEM_STATUS:SEQ_STATUS (0b)、 SERIAL_CFG:SEQ_START (0b)和 GENERAL_CFG:CAL 位(0b)
- 设置 CAL 位
- 检查 CAL 位(1b)。 30分钟后、它仍被设置