请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AFE4403 您好!
我已将 LED 电流设置为50 mA、并尝试通过在 TXP 和 TXN 之间使用一个100 Ω 的电阻器来验证它。
我得到的电压波形的最大值为4V。 根据我的欠压情况、电压应在5V 左右。
我不确定电压下降的原因是什么。

此致、
阿努拉格
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我已将 LED 电流设置为50 mA、并尝试通过在 TXP 和 TXN 之间使用一个100 Ω 的电阻器来验证它。
我得到的电压波形的最大值为4V。 根据我的欠压情况、电压应在5V 左右。
我不确定电压下降的原因是什么。

此致、
阿努拉格