This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE4403:LED 电流

Guru**** 2905440 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1272872/afe4403-led-current

器件型号:AFE4403

您好!

我已将 LED 电流设置为50 mA、并尝试通过在 TXP 和 TXN 之间使用一个100 Ω 的电阻器来验证它。  

我得到的电压波形的最大值为4V。 根据我的欠压情况、电压应在5V 左右。

我不确定电压下降的原因是什么。  

此致、

阿努拉格

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    至少有两个可能的原因-

    1.根据数据表可能会有+/- 10%的误差。

    2.100欧姆电阻可能过高、其感应电压可能高于电流源所能驱动的电压。 您能否尝试更小的电阻? 例如10欧姆或20欧姆?

    谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    因为我没有收到您的反馈、

    我即将关闭 TT。

    谢谢