This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM98640QML-SP:电源修整设置

Guru**** 2482225 points
Other Parts Discussed in Thread: LM98640QML-SP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1277463/lm98640qml-sp-power-trimming-setting

器件型号:LM98640QML-SP

您好!

我的客户对 LM98640QML-SP 的电源调整设置有疑问。

q1)在尝试设置为下图所示的情况时、用户应如何在寄存器映射中输入值?

Q2)您能否解释一下 PGA 和 ADC 功率修整在器件中如何根据设定值运行的原理?

谢谢你。

JH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、JH:  

    高亮显示的设置、  

    PGA 功率修整= 0x09、ADC 功率修整= 0x00。  

    所以、

    PGA 2级偏置电流修整= b001

    PGA 1级偏置电流修整= b001

    此寄存器中的所有其他位都是0

    ADC 电流修整1 = b000

    ADC 电流修整2 = b000

    此寄存器中的所有其他位都是0

    根据工作频率和 PGA 增益、对这些修整位进行编程、以便为内部 PGA 和 ADC 电路设置最佳偏置、从而实现最佳性能。   

    谢谢。  

    卡尔蒂克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Karthik、您好、

    感谢您的答复。

    客户还有关于 ADC 功耗修整的问题。

    ADC 功率修整设置 ADC 电流修整的两个阶段、如下所示。

    实际的 ADC 电流是否通过此设置发生变化?
    例如、如果设置为0x08、stage2:001、stage1:000、stage2是50%功率、stage1是25%功率。 这是否意味着它将消耗(50%+ 25%)/2 = 37.5%功率?

    此致、

    JH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、JH:  

    不,这不是正确的理解。  

    ADC 功率调整寄存器的目的是根据采样速度为内部电路设置正确的偏置电压和偏置电流。 只有偏置电流会 以25%的步长变化。  功率会有一些变化、但不会如表6所示达到25%。  

    应用推荐的设置后、对于任何给定的设置、客户都将显示以下电源电流。  

    谢谢。  

    K·N