您好!
我的客户对 LM98640QML-SP 的电源调整设置有疑问。
q1)在尝试设置为下图所示的情况时、用户应如何在寄存器映射中输入值?


Q2)您能否解释一下 PGA 和 ADC 功率修整在器件中如何根据设定值运行的原理?
谢谢你。
JH
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我的客户对 LM98640QML-SP 的电源调整设置有疑问。
q1)在尝试设置为下图所示的情况时、用户应如何在寄存器映射中输入值?


Q2)您能否解释一下 PGA 和 ADC 功率修整在器件中如何根据设定值运行的原理?
谢谢你。
JH
您好、JH:
高亮显示的设置、
PGA 功率修整= 0x09、ADC 功率修整= 0x00。
所以、
PGA 2级偏置电流修整= b001
PGA 1级偏置电流修整= b001
此寄存器中的所有其他位都是0
ADC 电流修整1 = b000
ADC 电流修整2 = b000
此寄存器中的所有其他位都是0

根据工作频率和 PGA 增益、对这些修整位进行编程、以便为内部 PGA 和 ADC 电路设置最佳偏置、从而实现最佳性能。



谢谢。
卡尔蒂克
Karthik、您好、
感谢您的答复。
客户还有关于 ADC 功耗修整的问题。
ADC 功率修整设置 ADC 电流修整的两个阶段、如下所示。

实际的 ADC 电流是否通过此设置发生变化?
例如、如果设置为0x08、stage2:001、stage1:000、stage2是50%功率、stage1是25%功率。 这是否意味着它将消耗(50%+ 25%)/2 = 37.5%功率?
此致、
JH