This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC081S021:16个时钟均由3个前导零、8个数据位、4个尾随零组成。 需要澄清

Guru**** 2482225 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1278073/adc081s021-16-clocks-made-up-of-3-leading-zeros-8-data-bits-4-trailing-zeros-need-clarification

器件型号:ADC081S021

大家好、

需要向客户说明此 ADC 的数据表。

"它表示传输采样需要16个时钟。  三个前导零、八个数据位和四个尾随零。  这是15。  通过查看时序图几乎可以看出、在最终(第16位)的主机计时之前、芯片 tri 会对 MISO 引脚进行状态设置。  对我来说、这意味着三个前导零、八个数据位、四个尾随零和一个未知位。"

这是正确的解释吗? 如果是、什么是未知位? 如果没有,正确的解释是什么?

 "同样、数据表说明:"采样位(包括前导 零或尾随零)在 SCLK 的下降 沿随时钟移出、并且打算由接收器在随后的 SCLK 上升沿随时钟移入。"  这清楚地意味着主器件在上升沿捕获数据。 但是 、"如果 CS 在 SCLK 的上升沿之前变为低电平、则 SCLK 的下一个下降沿可能会捕获一个额外的(第四个)零位。"  第4个零位的捕获是什么?

 显然有两种情况需要考虑。  当 CS 变为低电平时、SCLK 为低电平、当 CS 变为低电平时、SCLK 为高电平。 我猜、在一个情况下、主器件"捕获"(在上升沿) 3个前导零、8个数据位、4个尾随零和1个垃圾位。  另一个有4个前导零、8个数据位和4个尾随零。"

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lauren、

    感谢您的提问。 您的客户有一个正确的想法、即在 SCLK 的前15个上升沿、接收器仅计时15位、如图2所示。 SCLK 的第16个下降沿用于满足 t_DIS 要求、即 SCLK 下降沿至 SDATA 高阻抗。

    CS 在 SCLK 上升沿之前变为低电平时、接收器会 先为数据计时、然后 ADC 才能够为任何数据计时输出、在这种情况下、接收器计时输入的第一个位 将始终为零。

    我希望这对您有所帮助。

    此致!

    萨米哈