This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS124S08:我们能否在多个4线并行连接中使用高侧基准进行 RTD 测量、而不是低侧连接?

Guru**** 2771175 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1276688/ads124s08-can-we-use-high-side-reference-for-rtd-measurement-instead-of-low-side-connection-in-multiple-4-wire-parallel-conncetion

器件型号:ADS124S08

n 在上图中、我们可以使用高侧基准而不是低侧连接来测量 RTD 吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Neel Shah:

    当使用3线 RTD 时、高侧基准最有利。  当然可以使用高侧基准、但您还需要添加偏置电阻器、以确保 RTD 输入处于 PGA 的正确输入范围内。  这 可能会限制 RTD 测量的范围、具体取决于 IDAC 电流的大小和保持 IDAC 顺从所涉及的电阻值。

    低侧基准无需添加额外的偏置电阻器、因为基准电阻器会将 RTD 置于 PGA 的正确输入范围内。  您想要使用高侧基准的原因有哪一个?   

    此致、

    鲍勃 B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Neel Shah:

    一位同事还提醒我、当使基准高侧电压将输出电流定向到所测量的所需 RTD 时、您需要使用外部多路复用器。  这一切都是可行的、但使设计变得比需要的复杂得多。

    此致、

    鲍勃 B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们在4线 RTD 中进行设计。 现在我们进行了低侧 RTD 连接、但为了实现更好的布局可行性、我们已经向 TI 团队提出了问题。

    可以在4线高侧连接中使用吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Neel Shah:

    您能帮助我们了解您对我们的需求吗? Bob 已经解释了尝试测量多个 RTD 和高侧基准所面临的挑战。 这当然是可行的、但它比简单地使用低侧基准配置更为复杂。

    那么、当您询问"在4线高侧连接中是否可以使用"时、您的意思是什么?

    -Bryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bryan:

    我曾问过、我们是否参考设计了两个 PT100的电路。

    在上面的参考中、我们是否可以将高侧连接用于两个 PT100 4线连接?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Neel Shah:

    Bob 以前向您提供了以下指导原则:

    当然可以使用高侧基准,但随后您还需要添加偏置电阻器以确保 RTD 输入处于 PGA 的正确输入范围。  这 可能会限制 RTD 测量的范围、具体取决于 IDAC 电流的大小和保持 IDAC 合规性所涉及的电阻值。
    一位同事提醒我、在将基准设置为高侧以引导输出时、您还需要一个外部多路复用器 电流到所测量的所需 RTD。  这一切都是可行的,但复杂的设计比需要更多。[/报价]

    这不能回答您的问题:"在上述参考中、我们是否可以将高侧连接用于两个 PT100 4线连接?"

    您还可以参考我们涵盖 RTD 测量的高精度实验室视频、了解详情: https://www.ti.com/video/series/precision-labs/ti-precision-labs-analogue-to-digital-converters-adcs.html。这些视频位于页面右侧底部("使用精密 ADC 测量 RTD")

    具体来说、请参阅标题为"使用多路复用 ADC 测量多个 RTD 以及转换延迟简介"以及"设计软件与硬件可配置多 RTD 测量系统"的视频。 这两个视频都在深入探讨如何设计一个测量多个 RTD 的系统

    -Bryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bryan:

    当然可以使用高侧基准、但您还需要添加偏置电阻器、以确保 RTD 输入处于 PGA 的正确输入范围内。  这 可能会限制 RTD 测量的范围、具体取决于 IDAC 电流的大小和保持 IDAC 顺从所涉及的电阻值。
    Neel 说:我想对于高侧连接中的3根导线 RTD 已进行了回复。 但没问题。
    感谢您的快速响应。
    此致、
    尼尔·沙阿
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Neel Shah:

    Bob 提到、使用高侧基准是"测量3线 RTD 最有利"。 换句话说、使用高侧基准和4线 RTD 没有好处。 实际上、正如我们已经向您介绍的、使用高侧基准实际上会使用于测量4线 RTD 的系统更加复杂。

    因此、我们质疑为什么您需要为4线 RTD 使用高侧基准、因为这会使您的设计更复杂、并且没有任何回报。 我们的建议是在测量4线 RTD 时使用低侧基准。

    -Bryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Bob 和 Bryan 的记录。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Neel Shah:

    我很高兴这已经很清楚了

    -Bryan