This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS127L01EVM:在 SPI DOUT 活动阶段询问 DRDY 的引脚状态

Guru**** 2979400 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1279425/ads127l01evm-enquiry-about-the-pin-status-of-drdy-during-spi-dout-active-phase

器件型号:ADS127L01EVM

大家好、

我能否知道在 SPI DOUT 激活(数据传输阶段)期间引脚 DRDY 切换是否视为正常? (请查看下面随附的 pic)、或者此 fenomena 有问题?

感谢你能抽出时间。  

此致、

欧内斯特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ernest

    否、这是不正确的行为。  查看 DRDY 信号、可以发现 ADC 数据速率默认为512ksps。  SCLK 需要以高得多的频率运行、或者需要使用较低的数据速率。

    当/DRDY 变为低电平时、需要在下一/DRDY 变为低电平之前或在上述示例中将数据(24b 或32b)从器件随时钟输出、时间小于1.9us。  对于24b 数据、这将要求 SCLK 频率最小值为13.3MHz、为了获得最佳性能、在这种情况下、SCLK 应等于16.384MHz 的主 CLK 频率。

    此致、
    N·基思
    精密 ADC 应用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Keith:

    感谢您的快速响应。  

    顺便说一下、我们设置的 ADC 数据速率为8ksps、SCLK 为2MHz。 我想在上一篇文章中附上了有关 pic 的一些缺失信息。

    在这里、我为您添加一个新的模板。 我们在这里只是想知道为什么 DRDY 在通过 DOUT 进行数据传输的过程中进行切换。

    此致、

    欧内斯特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ernest

    好的。现在我理解图像。  DRDY 在第一个 SCLK 下降沿变为高电平、在最新映像中这似乎是正确的。  但是、在 SCLK 活动期间、它变为高电平后不应切换。  逻辑探头由于接地连接不良而拾取噪声、或者来自 SCLK 耦合的/DRDY 线路上存在大量噪声、这会导致逻辑分析仪显示错误的 DRDY 活动。

    我建议使用示波器探头查看 DRDY 以获得更好的想法、但我认为您的逻辑分析仪只是从 SCLK 中获取噪声并错误地显示 DRDY 上的活动。

    此致、
    基思