This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE4490:SpO2校准

Guru**** 2482225 points
Other Parts Discussed in Thread: AFE4490, AFE4403

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1279146/afe4490-spo2-calibration

器件型号:AFE4490
主题中讨论的其他器件: AFE4403

我一直在通过下面提供的链接以 SpO2为目标进行数据转换:

https://www.ti.com/lit/an/slaa655/slaa655.pdf

我的值会根据红外 LED 和红色 LED 的增益而变化。 我尝试过文档中的校准方法、但没有成功。 我的问题是、是否需要通过其他方式来校准器件(AFE4490)、而不是调节电流和 TIA 增益、并根据参考脉搏血氧计等进行校准。 为此,如果任何人有使用过的具体方法,那将非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我是该领域的新手、非常感谢提供任何反馈。 我目前的 SpO2范围是95 +- 2。 我正在使用单独的血氧计、其值为98/99。 我得到的唯一结果是、增大 IR LED 的 TIA 增益、同时减小红色 LED、可以获得越来越高的 SpO2读数、有时超过100。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能否更详细地描述一下"我尝试过文档中的校准方法、但尚未成功。"?

    -------------------------------------------------------

    我们没有任何额外的特殊校准建议、需要客户开发算法。

     人们可能会尝试,如果人们有一些"已知的真实数据/值"和一些"非校准数据/值",那么人们可以开始构建一些回归或相关方程,模型,线性, 或非线性方程来查找一些系数、偏移量、权重因子等、以将"非校准数据/值"近似映射到"已知的真实数据/值"进行校准。

    ----------------

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这与"如何使用 AFE4403来设计外周血氧饱和度(SpO2)和光学心率监测(OHRM)系统"相关、并针对特定范围的 ADC 标度使用增益和电流。

    我主要想知道 TI 是否有任何根据经验从测试 AFE4490获得的标准表。 如果不是,那么假设标准是110 - 25*R 是安全的吗? 至于你说的第二件事,我会尝试,谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    关于"任何从测试 AFE4490凭经验获得的标准表"、您能更具体一点吗?

    大多数特性表和图表已经在数据表中列出。

    ----------------

    至于 方程模型,"这种模型经常在文献中用于医疗设备。",也是算法开发的一部分。 客户决定是否使用它或开发其他东西。

    "

    本文档并未涉及 SpO2计算的详细信息、而是讨论了有关如何获得高质量 PPG 信号的关键注意事项。 PPG 信号还可用于提取心率信息。 PPG 信号的高级应用包括血管年龄、动脉刚度指数等。 无论目标应用是什么、在设计适合给定空间和位置的 LED 照明和光电探测器模块之前、了解穿过人体组织的光的特性都非常重要。 对于手机或可穿戴应用、太空中也存在一些特殊限制。

    "

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我想说的是数据表或任何东西是否具有 AFE4490的 SpO2比校准曲线。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    实际/真实的 SpO2值和相关的 SpO2校准涉及事先不同的 LED-PD 模块、光学元件、机械设计和算法等、有助于构建 产品。 我们无法提供这些方面的专业知识。

    谢谢