主题中讨论的其他器件: AFE4403
我一直在通过下面提供的链接以 SpO2为目标进行数据转换:
https://www.ti.com/lit/an/slaa655/slaa655.pdf
我的值会根据红外 LED 和红色 LED 的增益而变化。 我尝试过文档中的校准方法、但没有成功。 我的问题是、是否需要通过其他方式来校准器件(AFE4490)、而不是调节电流和 TIA 增益、并根据参考脉搏血氧计等进行校准。 为此,如果任何人有使用过的具体方法,那将非常感谢。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我一直在通过下面提供的链接以 SpO2为目标进行数据转换:
https://www.ti.com/lit/an/slaa655/slaa655.pdf
我的值会根据红外 LED 和红色 LED 的增益而变化。 我尝试过文档中的校准方法、但没有成功。 我的问题是、是否需要通过其他方式来校准器件(AFE4490)、而不是调节电流和 TIA 增益、并根据参考脉搏血氧计等进行校准。 为此,如果任何人有使用过的具体方法,那将非常感谢。
您好!
您能否更详细地描述一下"我尝试过文档中的校准方法、但尚未成功。"?
-------------------------------------------------------
我们没有任何额外的特殊校准建议、需要客户开发算法。
人们可能会尝试,如果人们有一些"已知的真实数据/值"和一些"非校准数据/值",那么人们可以开始构建一些回归或相关方程,模型,线性, 或非线性方程来查找一些系数、偏移量、权重因子等、以将"非校准数据/值"近似映射到"已知的真实数据/值"进行校准。
----------------
谢谢。
关于"任何从测试 AFE4490凭经验获得的标准表"、您能更具体一点吗?
大多数特性表和图表已经在数据表中列出。
----------------
至于 方程模型,"这种模型经常在文献中用于医疗设备。",也是算法开发的一部分。 客户决定是否使用它或开发其他东西。
"
本文档并未涉及 SpO2计算的详细信息、而是讨论了有关如何获得高质量 PPG 信号的关键注意事项。 PPG 信号还可用于提取心率信息。 PPG 信号的高级应用包括血管年龄、动脉刚度指数等。 无论目标应用是什么、在设计适合给定空间和位置的 LED 照明和光电探测器模块之前、了解穿过人体组织的光的特性都非常重要。 对于手机或可穿戴应用、太空中也存在一些特殊限制。
"
谢谢