主题中讨论的其他器件: HD3SS3411-Q1、HD3SS3411
团队、
客户正在 尝试验证 ADC12DJ1600-Q1、为此、还必须测量多路复用器的开关时间。
下面是示波器的屏幕截图、其中:
- 黄色 - SEL 信号
- 绿色-端口 A
- 蓝色 -端口 B
- 紫色 -端口 C

有关此主题的两个问题:
测量信号的百分比是多少? 80%?
第二个是:我们是否必须测量直到信号 B 变为高电平的时间? 因此、第二个光标(带有虚线的光标)应该稍微偏左? 因此、时间将低于1ns 的限值(现在是1.64ns)。