This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC12DJ1600-Q1:开关时间

Guru**** 2482225 points
Other Parts Discussed in Thread: HD3SS3411, ADC12DJ1600-Q1, HD3SS3411-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1254497/adc12dj1600-q1-switching-time

器件型号:ADC12DJ1600-Q1
主题中讨论的其他器件: HD3SS3411-Q1、HD3SS3411

团队、

客户正在 尝试验证 ADC12DJ1600-Q1、为此、还必须测量多路复用器的开关时间。

下面是示波器的屏幕截图、其中:

  • 黄色 - SEL 信号
  • 绿色-端口 A
  • 蓝色 -端口 B
  • 紫色 -端口 C

 

有关此主题的两个问题:

测量信号的百分比是多少? 80%?

第二个是:我们是否必须测量直到信号 B 变为高电平的时间? 因此、第二个光标(带有虚线的光标)应该稍微偏左? 因此、时间将低于1ns 的限值(现在是1.64ns)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    您能详细说明一下您要尝试测量什么吗? 您要尝试测量哪些多路复用器开关时间?  

    此致、

    内拉伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我将尝试测量多路复用器通道之间的开关时间(TSW)。 开关时间的最大限值为0.5ns。 测量此参数的正确程序是什么? 应该精确测量什么?

    注意:多路复用器是 HD3SS3411-Q1单通道差分2:1多路复用器/多路信号分离器。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anca、您好!  

    我会将您的帖子移至正确的论坛。 这样您就可以获得有关   HD3SS3411-Q1的问题答案。  

    此致、

    内拉伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    您能给我一个链接吗? 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我已将您的帖子移至正确的论坛。 您很快就会得到回复。  

    此致、

    内拉伊  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是测试设置

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brian、

    需要更多信息。

    --> HD3SS3411-Q1数据表没有给出 TSW_OFF 时间-不值吗?

    HD3SS3411-Q1数据表给出的 TSW_ON 为0.5ns_max。

    -->请帮助理解  TSW_ON 的含义

    在端口 B 和端口 C 之间切换端口 A 的传播时间是多少? (那么这个时间是0.5ns_max?)  

    您可以在此处的第一篇文章中的示波器截图中看到、客户捕获了 VSEL 切换时间与 PORTA/B/C 之间的关系-这远远超过了0.5ns。  那么、该 值与0.5ns_max 数据表值如何?

    这对于底层系统验证很重要、要考虑正确的系统验证方法。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Piotr:  

    要确定 开关时间、请在 以下条件下进行测量:

    SEL 变为低电平、SEL 电压= 0.8V、并测量端口 B 数据何时启用且端口 A 禁用。

    SEL 变为高电平、SEL 电压= 2.0V、并测量端口 A 数据何时启用且端口 B 何时禁用。

    基本上、当 SEL 引脚改变时、查看相对于端口 B、端口 A 何时开始或停止驱动。

     

    此致!

    斯坦顿

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有更新吗?

    此致!

    斯坦顿

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我已经尝试了你们每个人提出的所有测量和程序。 我能够获得的最佳时间大约为2ns、并且仍然大于0.5ns。

    上述最后一次测量得到的计时值似乎约为12-13ns、远高于数据表中规定的最大限值0.5ns。 对于如何处理此时序测量、是否有任何其他建议?

    如果没有, 如果不遵守这一限制,是否会有任何后果? 我们应该担心吗?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anca、您好!

    很抱歉、您无法获得最大值0.5ns。

    请描述您的测量过程吗? 我认为这可能仍是造成差异的原因。

    此致!

    斯坦顿

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    我们使用的设置包括:

    1. Konstanter SSP 240-40电源
    2. Tektronix 示波器–DPO71604SX、频率为16GHz/100Gs/s
    3. Tektronix 有源差分探头 P7716、带有 P76STFLXA 尖端

    图1: SEL 置于高电平->   端口 A 到端口 C

    在图1中间、当端口 A (绿色)从端口 B (蓝色)切换到端口 C (粉色)时、可以注意到这一点、

    端口 A 示波器迹线在端口 B 迹线之后停止、并开始在端口 C 迹线之后。 从端口 B 到端口 C 的转换时间被认为是切换时间。

    由于端口 A 的振幅高于端口 B 的振幅、因此端口 A 具有上升沿、因此端口 A 的振幅开始增加。

    在端口 A 的上升沿、将游标置于20%和80%的振幅、两者之间的时间差被视为开关时间(>1ns)。

     

    图2: SEL 置于低电平->  端口 A 至端口 B

    在图2中间、可以看到端口 A (绿色)从端口 C (粉色)切换到端口 B (蓝色)的时刻。

    端口 A 示波器迹线在端口 C 迹线之后停止、并开始在端口 B 迹线之后。 从端口 C 到端口 B 的转换时间被认为是切换时间。

    由于端口 A 的振幅高于端口 B 的振幅、因此端口 A 具有下降沿、因此端口 A 开始减小。

    在端口 A 的下降沿、将游标置于80%和20%的振幅、两者之间的时间差被视为开关时间(>1ns)。

    注意:如果上面图片的质量太低,我已经把它们发送到 Piotr 全质量。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    ANCA:

         您需要测量从 SEL 的50%到 A 的10%-90%的范围内。

    最佳

    布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果按照您提到的程序(即从 SEL 的50%到 A 的10%-90%进行测量)、我们会得到~10ns 的值、这太多了。  如图所示、光标现在为1.4ns。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    ANCA:

      我来检查一下我们是否有验证数据。

    最佳

    布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    ANCA:

      我们找到了验证数据、但与数据表规格不匹配。

      我们正在审查数据、并查看是否需要更改数据表。

    最佳

    布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    ANCA:

       数据表上的开关时间在0.5ns 内是一个错误、我们很快将更新数据表。

    此致

    布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../HD3SS3411_5F00_switching_5F00_time.pptx

    HD3SS3411的开关时间测量