请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DAC121S101QML-SP 您好!
我对 DAC121S101QML-SP 增益误差有一些疑问。
您是否对 DAC121S101QML-SP 生命周期结束时的增益误差(又名老化效应、是不是生命周期内额外的+/- 0.1% FSR、生命周期内+/- 1% FSR、等等)有任何估计。
另外、不同温度下的增益误差在整个温度范围内为+/- 1% FSR、但这是针对 Va 2.7V 至5.5V (请参阅下面的表6.5)。 VA = 5.5V 时是否更好?图23似乎表示(也显示在下面)、但该表包含所有相关信息、并且未指定各种 VA 值的差异。
谢谢。
亚当