This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC121S101QML-SP:增益误差

Guru**** 2482225 points
Other Parts Discussed in Thread: DAC121S101QML-SP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1279235/dac121s101qml-sp-gain-error

器件型号:DAC121S101QML-SP

您好!

我对 DAC121S101QML-SP 增益误差有一些疑问。

 

您是否对 DAC121S101QML-SP 生命周期结束时的增益误差(又名老化效应、是不是生命周期内额外的+/- 0.1% FSR、生命周期内+/- 1% FSR、等等)有任何估计。

 

另外、不同温度下的增益误差在整个温度范围内为+/- 1% FSR、但这是针对 Va 2.7V 至5.5V (请参阅下面的表6.5)。 VA = 5.5V 时是否更好?图23似乎表示(也显示在下面)、但该表包含所有相关信息、并且未指定各种 VA 值的差异。

谢谢。

亚当

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Adam、

    我们的质量测试保证该器件在其整个生命周期内保持在规格范围内。 增益误差在其整个生命周期内变化不会超过1%的 FSR。

    对于质量测试、我们仅在5.5V 和2.7V 两种电压下进行测试。 图23显示了满量程误差与温度间的关系。 5.5V 在温度范围内的 FSE 略差、但是与2.7V 相比、它更加稳定。 我们没有任何增益误差与温度间的关系图、但根据 TC 的 GE 参数、较低的电压将具有较小的温漂。

    谢谢。
    埃林