TI_Genius Kirby 说:
"LVDS 输出使用1.8V 驱动器。 该部件的其余部分使用3.3V 电源供电。 VIH 和 VOH 用于 SPI 而不是 LVDS 输出。 请参阅 LVDS 输出表以了解 LVDS 规范。"
Kirby 指出 VIH 和 VOH 电平用于 SPI。 问题在于、表6.6中为 SPI 列出的 VIH 电平对应于3.3V 接口、但表6.6中为 SPI 列出的 VOH 电平对应于1.8V 电平。 那么、Kirby 关于部件其余部分耗尽3.3V 电源的说法是否正确?
我询问 SPI 接口是1.8V 还是3.3V。 列出的 SPI 输入信号电平为3.3V、但列出的 SPI 输出信号电平为1.8V。
请注意、VIH 用于 SPI 输入信号 SCLK、SEN、SDI 和 CLPIN、而 VOH 用于 SPI 输出信号 SDO。
Kirby 或其他人能否说明?
SPI 输入接口是否为3.3V 信令、SPI 输出接口是否为1.8V 信令? 如果是这样、也没问题、但请澄清这是这样的。 最好能在数据表中清楚地说明这一点。
谢谢!
斯科特