This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS131E08:启动时 DVDD 电源轨短路

Guru**** 2524550 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS131E08

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1281377/ads131e08-dvdd-rail-is-shorting-at-boot-up

器件型号:ADS131E08

大家好、我设计了一款使用 ADS131E08来测量同步电流和电压的定制电路板。 很遗憾、我遇到了问题、连接到3.3V 电源轨(板载 LDO)的 DVDD 有效短路。 我们尚未将其耦合到任何数字系统以启动 SPI、因此 SPI 输入悬空。  我已经尝试过几项测试来诊断此问题:

断开 LDO 并连接到外部实验室电源:仍短路(LDO 空载可提供正确的电压)
从模拟输入断开 ADC (删除了 R116 -R138):DVDD 仍短路
删除了 R117:DVDD 仍短路


如果原理图中有任何明显错误会导致我看到的问题或我可以遵循的任何测试过程进行诊断、我希望提供反馈。  非常感谢您的支持!  



  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jack Erdozain:

    我对您向我们提出的问题感到困惑-您是否正在寻求帮助以确定短路情况? 电路板的焊料是否在某处短路、或者电路板在组装后未得到很好的清洁? 假设您在原理图上满足 LDO 的压降电压、显然没有任何内容看起来出错、因此会导致该问题

    您如何确定 DVDD 是否短路?

    -Bryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bryan:  

    很抱歉这个帖子不清楚、感谢您的快速响应! 我主要是在寻找有关原理图的反馈、以确保设计中没有错误配置。 我们有多个板都表现出相同的行为、因此我不认为这是装配错误、但更可能是设计中的错误。 电路板的晶圆品质看起来很好(专业组装、没有任何可观察到的杂散焊料、很好地清洁)。

    短路(或通过 DVDD 至少消耗过多功率)由观察到的电源轨功耗过高诊断而来、导致 LDO 下降。 电路板关闭时、我测量 DVDD 和 GND 之间低于1欧姆的电阻。  另一个要注意的是芯片正在加热。 所有这些导致我认为原理图中可能存在连接错误的地方。

    再次感谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jack Erdozain:

    您的电路板上是否默认安装了 R117? 也就是说、当您为所有电路板供电时、您的网络"PP5V3 Sense"最初会直接连接到您的网络"ADC1 LDO SNS EN"? 您在最初的帖子中提到您删除了 R117、这意味着它是默认安装的、我希望确认

    ADS131E08上的 GPIO 输入以 DVDD 为基准、无法承受大于 DVDD +0.3的电压、或受到永久性损坏

    -Bryan