大家好、我设计了一款使用 ADS131E08来测量同步电流和电压的定制电路板。 很遗憾、我遇到了问题、连接到3.3V 电源轨(板载 LDO)的 DVDD 有效短路。 我们尚未将其耦合到任何数字系统以启动 SPI、因此 SPI 输入悬空。 我已经尝试过几项测试来诊断此问题:
断开 LDO 并连接到外部实验室电源:仍短路(LDO 空载可提供正确的电压)
从模拟输入断开 ADC (删除了 R116 -R138):DVDD 仍短路
删除了 R117:DVDD 仍短路
如果原理图中有任何明显错误会导致我看到的问题或我可以遵循的任何测试过程进行诊断、我希望提供反馈。 非常感谢您的支持!