This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 适用于 PID 控制系统的 ADC 解决方案

Guru**** 2929000 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS8528, ADS7028

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1280032/adc-solution-for-pid-control-system

主题中讨论的其他器件:ADS7028、ADS8528

尊敬的!

我正在寻找 ADC 解决方案

我需要测量8对信号的差分电压、

电压范围为-12V 至+12V

我需要 ADC 芯片与 MCU 独立工作。  

ADC 芯片会测量所有通道并更新缓冲区中的转换数据、MCU 将在系统需要时读取这些数据。

请帮助建议合适的器件型号

谢谢!此致!

莱德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryder。

    您在寻找什么样的转换速度和分辨率?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、它大约为每秒2000个样本、12位分辨率

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryder。

    ADS8528是一款能够处理+/-12V 电压的12位8通道 SAR 转换器。  需要来自 MCU 或其他一些计时器功能的"转换启动"来启动转换周期。  还有 ADS7028可以自主运行、但输入限制为0-5V。  我们没有任何可以直接使用+/-12并以自主方式运行的东西。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Tom!

    我想我会选择 ADS8528

    感谢您的支持

    BRS

    莱德