Other Parts Discussed in Thread: ADS8528, ADS7028
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
主题中讨论的其他器件:ADS7028、ADS8528 尊敬的!
我正在寻找 ADC 解决方案
我需要测量8对信号的差分电压、
电压范围为-12V 至+12V
我需要 ADC 芯片与 MCU 独立工作。
ADC 芯片会测量所有通道并更新缓冲区中的转换数据、MCU 将在系统需要时读取这些数据。
请帮助建议合适的器件型号
谢谢!此致!
莱德