主题中讨论的其他器件: LMK04828
您好!
我使用的电路板采用的 ADC09QJ1300集、JMODE7和1GHz 采样时钟。
我的时钟和参考频率来自 LMK04828。
在我完成数据表中所述的初始化设置之后、并在通过窗口功能正确设置参考频率位置之后、读取 JESD_STATUS 寄存器后、我会得到值0x1C、这意味着 S-PLL 已锁定、LEMC 时钟与参考频率对齐、 但 LinkUp 标志为低电平。
我如何理解导致链路无法建立的原因? 从我可以看到的情况来看、一切都设置正确。
谢谢。
菲利波