This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE58JD28EVM:EVM GUI 软件无法在演示模式下正确运行

Guru**** 2837190 points

Other Parts Discussed in Thread: AFE58JD28EVM, AFE58JD28, CODELOADER

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1276783/afe58jd28evm-evm-gui-software-does-not-run-correctly-in-demo-mode

器件型号:AFE58JD28EVM
主题中讨论的其他器件: AFE58JD28CODELOADER

已根据 AFE58JD28EVM 用户指南安装"AFE58JD28 EVM GUI v1.0.4"和"AFE58JD28EVM 高速数据转换器 Pro v4.50"、希望在 AFE58JD28EVM 和相关的 TSW 板到达之前在演示模式下运行

HSDC Pro 启动、但弹出错误:"missing subVI NI_MAPro.lvlib:Multitone Generator.vi in VI TSW1400.lvlib:Frame.vi"。

AFE58JD28 EVM GUI 在演示模式下启动 ok、但"Register Map Configuration"选项卡页打开、并弹出错误:"ERROR 1026 At invoke Node in HMC-DAQ GUI Pro.lvlib:Main.vi 可能原因:LabVIEW:VI Reference is invalid。"

我可以使演示模式正常工作吗?或者是否有更简单的 GUI 用于生成与用于时钟芯片的 CodeLoader 类似的 AFE58JD28寄存器内容?  

###UPDATE##尝试在非 R&D PC 上安装上述设备-- 一个之前未安装 LabView 开发环境或运行时环境并且 HSDC Pro 现在可以启动并正确运行、但 AFE58JD28EVM GUI 会卡在启动屏幕"Loading main.vi"上、因此我猜 LabView 先前的安装至少有问题、但不确定 EVM GUI 为何无法成功启动...   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们可以帮助暂时生成寄存器设置。 请告知我们您希望器件具有什么配置、我们将共享寄存器设置文件?

    谢谢!

    此致、

    沙比尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Shabbir

    输出格式= JESD:16x 14b 4ADC/通道

    ADC 格式=斜坡测试图形

    DEMOD 预设=无演示

    VCA 增益=最小增益

    谢谢

    史蒂夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Steve、您好!

    您可以使用以下设置:

    所有地址和数据均为十六进制
    地址 数据
    0x00  0x0001
    //设置所有 VCA 必须将位写入1
    0xC5 0x4000   
    0xD0  0x0001
    0xDE 0x00C3   
    0xDF 0x0040   
    //使用 DTGC 功能将 VCA 设置为最小增益
    0xCE  0xE000
    //ADC 设置
    0x01  0x0074 //设置必须将位写入1,禁用 LVDS 并启用 JESD
    0x03  0x8010 //将串行化速率设置为16倍,必须将位写入1
    0x04  0x0001 //将 ADC 设置为14位分辨率
    //JESD 设置
    0x4B  0x0100 //每次转换启用一个八位位组
    此致、
    沙比尔
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Shabbir

    非常感谢、但有一个问题:您是从 EVM GUI 生成的还是从数据表手动生成的?

    我已经多次尝试重新安装 GUI、但到目前为止无法运行、因此该软件可能只有在有硬件可以连接到...时才能正常工作。

    此致

    史蒂夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    实际上同时存在这两者。 我将一些初始化文件存储在下面的位置、并根据您的要求从数据表中添加了更多位。

    C:\Program Files (x86)\Texas Instruments\AFE58JD28 EVM\Config Files\AFE58JD28\AFE58JD28vA\Scripts\Quick Start\ADC format

    此致、

    沙比尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    更新了-应用团队通过直接电子邮件进行确认- EVM GUI 在实际连接到运行 GUI 的 PC 后才能正确运行...