Other Parts Discussed in Thread: AFE58JD28EVM, AFE58JD28, CODELOADER
主题中讨论的其他器件: AFE58JD28、 CODELOADER
已根据 AFE58JD28EVM 用户指南安装"AFE58JD28 EVM GUI v1.0.4"和"AFE58JD28EVM 高速数据转换器 Pro v4.50"、希望在 AFE58JD28EVM 和相关的 TSW 板到达之前在演示模式下运行
HSDC Pro 启动、但弹出错误:"missing subVI NI_MAPro.lvlib:Multitone Generator.vi in VI TSW1400.lvlib:Frame.vi"。
AFE58JD28 EVM GUI 在演示模式下启动 ok、但"Register Map Configuration"选项卡页打开、并弹出错误:"ERROR 1026 At invoke Node in HMC-DAQ GUI Pro.lvlib:Main.vi 可能原因:LabVIEW:VI Reference is invalid。"
我可以使演示模式正常工作吗?或者是否有更简单的 GUI 用于生成与用于时钟芯片的 CodeLoader 类似的 AFE58JD28寄存器内容?
###UPDATE##尝试在非 R&D PC 上安装上述设备-- 一个之前未安装 LabView 开发环境或运行时环境并且 HSDC Pro 现在可以启动并正确运行、但 AFE58JD28EVM GUI 会卡在启动屏幕"Loading main.vi"上、因此我猜 LabView 先前的安装至少有问题、但不确定 EVM GUI 为何无法成功启动...