This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DDC112:考虑 DVALID 引脚响应

Guru**** 2876060 points

Other Parts Discussed in Thread: DDC112

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1282060/ddc112-regards-dvalid-pin-response

器件型号:DDC112

您好、先生!

在我的设计中、DDC112 IC 由控制器控制。  使用计时器、为 CCLK 和 CONV 引脚生成脉冲、其频率分别为10MHz 和1KHz。 DCLK、DOUT、DIN 和 DXMIT 引脚由 SPI 外设控制。 在此设计中、DVALID 引脚连接到微控制器引脚、微控制器不应频繁读取 DVALID 引脚的状态。 仅读取特定 ADC 数据读取功能处的 DVALID 引脚状态。

在这种情况下、DVALID 引脚在第一次集成完成后变为低电平、但是 DXMIT 引脚不会变为低电平、在几个集成周期完成后、只有微控制器进入特定的读取功能、并且读取该功能 DVALID 引脚状态。

注意:此信息来自设计支持论坛、"DVALID 在准备好读取数据时为低电平。 如果没有读取到数据、DVALID 需要在下降到低电平之前再次短暂地变为高电平、以显示数据再次准备就绪。 数据表中的图假定在 DVALID 变为低电平后不久将读取数据、而当 DXMIT 被拉至低电平且 DCLK 被切换为读出数据时、这会导致 DVALID 再次变为高电平。"

我的怀疑是、 如果在几个积分时间段内 DVALID 引脚变为低电平(在 ADC 中数据是一个有效条件)后、DXMIT 引脚没有变为低电平、会发生什么情况? 这意味着在几个积分周期内不读取来自 ADC 的数据、那么 DXMIT 引脚在此期间的状态是什么? 给我一个解决方案、以便 DXMIT 在 几个积分时间段内没有从 ADC 读取数据时变为高电平。

谢谢。此致、
戈夫塔姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    "在几个积分时间段内、如果 DXMIT 引脚在 DVALID 引脚变为低电平(在 ADC 中、数据是有效条件)后没有变为低电平、会发生什么情况?"

    数据表

    页14 -

    "如数据表中所述、
    当准备好从 DDC112检索数据时、DVALID 变为低电平有效。
    它(DVALID)保持低电平、直到用户将 DXMIT 置于低电平。"

    第20页-

    " DXMIT 的下降沿(变为低电平) 与数据时钟(DCLK)相结合将启动来自 DDC112的串行数据传输。
    通常、一旦 DVALID 下降并且在下一次从高电平到低电平或从低电平到高电平的 CONV 转换发生之前完成、就会从 DDC112检索数据。

    如果并非如此、则应注意在 CONV 转换附近停止 DCLK 上的活动、从而使 DOUT 至少为10µs。
    如果忽略此警告、则 CONV 发起的积分可能会引入额外的噪声。 "

    谢谢