This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE5801:如何消除正弦波

Guru**** 2930800 points

Other Parts Discussed in Thread: AFE5801

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1278338/afe5801-how-to-remove-the-sine-wave

器件型号:AFE5801

大家好、

信号发生器产生的200kHz、200mVpp 方波将相同频率的正弦波耦合到 AFE5801的波形输出中。 客户想知道如何消除该正弦波?

此信号采用单端输入、并交流耦合到5801、采样率设置为50 MHz。 在 SignalTap 上选择的波形如下图所示、通道1和通道2上的信号为:

输出设置为单极输出、寄存器地址为0x04[3]或1。 客户尝试过 LVDS 测试、并通过111的寄存器2[15:13]接收到斜坡输出。 低噪声模式启用、寄存器7[10]为1。

您能帮助检查这个问题吗? 谢谢。

此致、

切里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    客户是否也探测了 AFE 的输入并确认在器件输入端是否也看到相同类型的信号? 我认为输入是正确的、由于器件中的三阶 LPF、输出如上图所示。

    此致、

    沙比尔  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Shabbir、

    感谢您的支持。

    禁用该器件低通滤波器后、即寄存器地址0x07[3]设置为11、但问题保持不变。 客户测试了 AFE 的输入、测得的波形为由信号发生器产生的200kHz、200mV 方波。

    以下是将数据导入 MATLAB 后的波形、您可以看到另一个波形叠加在方波中:

    谢谢。此致、

    切里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能否请客户按上述方式更改频率并共享输出波形? 很高兴看到器件在1MHz、5MHz 和10kHz 方波信号频率下的行为。 根据对频率的观察、我们可以尝试找到可能的根本原因。

    谢谢!

    此致、

    沙比尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Shabbir、

    在上一个实验中、客户测试了不同频率的方波、其输出波形与200kHz 的波形类似、只是频率不同。

    由于使用交流耦合来模拟信号单端输入、因此 INP 连接到信号源、而 INM 通过100nF 连接到 AGND。 方波信号无法在其峰值谷值中进行交流耦合、因此应将测试波形更改为如图所示的伽马波形。

    在没有波形输入的情况下、在100mV/200kHz、200mV/200kHz 和200mV/500kHz 条件下测试了 AFE 输出波形。

    从上面的测试中可以看到、波形应该在2048下变平、这是 ADC 范围的0、 但所有三组测试都具有不同程度的过冲、其中200kHz 时200mV 过冲大于100mV、似乎有一个内部电容器放电、并且没有波形输入的振荡也耦合在过冲部分。

    在500kHz 时、电容器放电应该在完成前接受下一个波形、因此它在200kHz 时不会过冲至2150、而是在2100时进入下一个波形。

    客户想知道如何 使采集的波形与传入波形相同? (内部交流/直流寄存器设置为直流、寄存器0x07[1]= 1)

    谢谢。此致、

    切里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    非常感谢您的详细信息。 在这里、我看到两种可能性。

    -这种现象是由于单端输入或

    -有无意的 HPF。

    HPF 的一个可能原因可能是 INP/INM 网络。 您是否可以将 INP 和 INM 电容器增加到1uF 并检查200kHz 时的响应?

    您是否能够使用变压器将信号转换为差分并将差分输入馈入器件?

    如果您可以尝试上面的两个实验、那将很有帮助。

    此致、

    沙比尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Shabbir、

    我还支持此用户。 他说调试 AFE58801时、当他选择 AC/DC 功能时、他错误地将寄存器0x07[0]设置为1、即0x07的所有最后四位都设置为1、发现输出波形有一些帮助。 但是芯片手册没有给出0x07[0]的具体解释,他想知道这个寄存器位的主要功能是什么? 您能否提供有关 寄存器位说明、

    此致、

    罗艾米

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Amy:

    我检查了内部数据库和地址0x07的 LSB 位说明 、显示" VCA I/p clamp voltage inc"。 因此从这个描述来看、这个位似乎调整了 VCA 输入端的内部钳位电压。

    此致、

    沙比尔