Other Parts Discussed in Thread: AFE5801
大家好、
信号发生器产生的200kHz、200mVpp 方波将相同频率的正弦波耦合到 AFE5801的波形输出中。 客户想知道如何消除该正弦波?
此信号采用单端输入、并交流耦合到5801、采样率设置为50 MHz。 在 SignalTap 上选择的波形如下图所示、通道1和通道2上的信号为:

输出设置为单极输出、寄存器地址为0x04[3]或1。 客户尝试过 LVDS 测试、并通过111的寄存器2[15:13]接收到斜坡输出。 低噪声模式启用、寄存器7[10]为1。
您能帮助检查这个问题吗? 谢谢。
此致、
切里