大家好、
我们的一个用户无法使用 EVM 和 GUI 捕获数据。 单击"Capture" 按钮后、将显示以下屏幕截图:

等了十几分钟或二十分钟后,仍然没有其他提示,弹出窗口等。
此过程遵循 ADS131A04EVM 用户指南 的说明、LED 指示正常。
在 GUI 持续捕获的情况下、用户测量了 J7上的 SPI 信号且未找到通信波形。 检查期间发现 EVM_RAW_5V 为4.5V、而不是5V。 进一步测量表明、USB 电压 为4.68V、而不是5V。 这是否会导致上述捕获问题? 上述捕获问题的其他可能原因是什么?
此致、
罗艾米