This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS131A04EVM:GUI 数据采集

Guru**** 2482225 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1280411/ads131a04evm-gui-data-capture

器件型号:ADS131A04EVM

大家好、

我们的一个用户无法使用 EVM 和 GUI 捕获数据。 单击"Capture" 按钮后、将显示以下屏幕截图:  

等了十几分钟或二十分钟后,仍然没有其他提示,弹出窗口等。

此过程遵循 ADS131A04EVM 用户指南 的说明、LED 指示正常。  

在 GUI 持续捕获的情况下、用户测量了 J7上的 SPI 信号且未找到通信波形。   检查期间发现 EVM_RAW_5V 为4.5V、而不是5V。 进一步测量表明、USB 电压 为4.68V、而不是5V。  这是否会导致上述捕获问题?  上述捕获问题的其他可能原因是什么?

此致、

罗艾米

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Amy Luo:

    您能否在主题跟踪工具包的"备注"部分输入客户姓名?

    为了澄清问题、您说客户正在探测 J7上的数字信号、没有看到任何通信? 也就是说、甚至不会在 DIN 引脚上通过 SCLK 或通信来指示 GUI 正在向 ADC 发送数据? 或者、他们看不到来自 ADC 的任何通信、例如在 DOUT 或 DRDY 上、但 GUI 正在 ADC 发送命令?

    根据屏幕上显示的设置、数据应该在几百毫秒内可用。 因此客户不应等待几分钟、应该很快发生

    您是通过 USB 集线器连接 EVM、而不是直接将其连接到计算机吗?

    请发送 EVM 设置图片

    -Bryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bryan:

    很高兴看到您的回复。

    是的、没有通信。 未看到时钟信号、DIN 为低电平 DOUT 为高电平。 GUI 向 ADC 发送命令。 这应该是 SPI 主器件的问题。

    您是通过 USB 集线器连接 EVM,而不是直接将其连接到计算机吗?

    我将与客户核实这一点。

    此致、

    艾米

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Amy:

    感谢您提供更多信息、请告诉我客户对 USB 集线器的看法。  

    即使硬件在 GUI 中显示为"已连接"、也没有来自 GUI 的通信是很奇怪的

    -Bryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bryan:

    用户表示没有通过 USB 集线器、而是直接连接到 PC。

    是、 显示"Connected"。

    此致、

    艾米

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Amy Luo:

    PHI 控制器板上的 LED 是否如 A04 EVM 用户指南中第2节所述亮起?

    您是否探测了所有各种引脚以检查电压是否正确(AVDD、IOVDD)以及 EVM 晶体是否以正确的频率振荡? 您应该能够在 CLKIN 引脚处进行探测以检查晶体

    您是否有其他 PHI 控制器卡要使用此 EVM 进行测试? 或者、您能否使用不同的 EVM 测试此 PHI 控制器卡以确定 PHI 是否损坏?

    USB 电压很低、但我相信它仍在规格范围内、

    -Bryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Amy Luo:

    我试图确定是否可以使用我的 A04 EVM 来模仿此行为、该 EVM 是全新的(从未使用过)且具有所有默认跳线设置。

    当我插入 EVM 并打开 GUI 时、我会看到下面的逻辑分析仪捕获中显示的活动。 客户在启动 EVM 时是否会看到这种行为?

    最后三次数据传输发出以下命令:UNLOCK、WREG 到寄存器0x0F、打开所有 ADC 通道、然后发出解锁命令。 我在下图中添加了该数据

    此后、我能够成功获取数据

    -Bryan