请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:ADC3422 我在一段时间前实施了上一个线程的 PRBS 引擎。
现在我正在从真实的芯片中采集样本、但这些样本与 PRBS 生成的数字不符...
在最初的线程上,我注意到数据值是从整个 PRBS 字的一个抽头[15:2]获得的,这些是14位。 但是、ADC 输出仅为12位!
我感到困惑。。。 我找不到有效的解决方案。
您能否提供一个包含12位输出预期值的示例?
谢谢
安德烈亚