This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC3422:《LVDS 接口测试数据的 PRBS 发生器》(文献编号:bis)

Guru**** 2482225 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1280232/adc3422-prbs-generator-of-test-data-for-lvds-interface-bis

器件型号:ADC3422

我在一段时间前实施了上一个线程的 PRBS 引擎。

现在我正在从真实的芯片中采集样本、但这些样本与 PRBS 生成的数字不符...

在最初的线程上,我注意到数据值是从整个 PRBS 字的一个抽头[15:2]获得的,这些是14位。 但是、ADC 输出仅为12位!

我感到困惑。。。 我找不到有效的解决方案。

您能否提供一个包含12位输出预期值的示例?

谢谢

安德烈亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andrea:

    我将就此与设计团队进行仔细核实。

    我认为这里可能会有一些混淆、因为我认为 PRBS 输出不限于 ADC 输出一样的12位。 则可能您看到的是正确的输出。

    注意到上一主题中提到的、您是否尝试了推荐的切换模式? 如果是、会是怎样的?

    希望下周早些时候能收到有关设计的回复、并将在星期二之前向您介绍最新情况。

    此致、

    德鲁

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Drew:

    交替位图形和斜坡图形也可以正常工作。  

    谢谢

    安德烈亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andrea:

    很高兴这些工作! 只是确认一下、您看到 PRBS 输出为12位、对吗?

    在上一个线程中我们的结尾可能发生了混淆、我们仔细检查了设计、输出应映射到原始 PRBS 的 MSB、即 PRBS [15:4]。

    此致、

    德鲁