请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:ADS127L11 您好,
我可以问问、如何连接 ADS127L11菊花链以及如何分别连接引脚 DRDY 开始复位。
谢谢!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Jeno:
您可以采用菊花链连接多个 ADS127L11 ADC、如下所示。
所有 START 引脚都应连接在一起并连接到 GPIO 引脚。 此外、所有复位引脚应连接在一起并连接到单独的 GPIO 引脚。
单个/DRDY 引脚可以连接至 GPIO 引脚以进行软件轮询、或连接中断输入引脚。 向所有 ADC 发送一个低电平到高电平的启动脉冲会将 ADC 同步到相同的时钟边沿。 同步后、所有/DRDY 输出现在都将同步至相同的时钟边沿并相互同步、只需将单个/DRDY 输出连接至系统处理器。
另请注意、所有 ADC 需要采用相同的时钟源进行计时。 更多详细信息、请查看此应用手册。
还有一个参考设计在菊花链中使用4个 ADS127L11、这可能也很有用。

此致、
N·基思
精密 ADC 应用