This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS127L11:如何连接 ADS127L11菊花链

Guru**** 2482225 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS127L11

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1284291/ads127l11-how-to-connect-ads127l11-daisy-chains

器件型号:ADS127L11

您好,

我可以问问、如何连接 ADS127L11菊花链以及如何分别连接引脚 DRDY 开始复位。  

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jeno:

    您可以采用菊花链连接多个 ADS127L11 ADC、如下所示。  

    所有 START 引脚都应连接在一起并连接到 GPIO 引脚。  此外、所有复位引脚应连接在一起并连接到单独的 GPIO 引脚。

    单个/DRDY 引脚可以连接至 GPIO 引脚以进行软件轮询、或连接中断输入引脚。   向所有 ADC 发送一个低电平到高电平的启动脉冲会将 ADC 同步到相同的时钟边沿。  同步后、所有/DRDY 输出现在都将同步至相同的时钟边沿并相互同步、只需将单个/DRDY 输出连接至系统处理器。

    另请注意、所有 ADC 需要采用相同的时钟源进行计时。  更多详细信息、请查看此应用手册。

    同步采样系统中的 ADS127L11

    还有一个参考设计在菊花链中使用4个 ADS127L11、这可能也很有用。

    四通道同步 IEPE 振动传感器接口参考设计

    此致、
    N·基思
    精密 ADC 应用