This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8555EVM-PDK:在 EVM 上用 ADS8556替换 ADS8555后、是否可以使用 ADS8555EVM 评估 ADS8556?

Guru**** 2693385 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS8555, ADS8556, ADS8555EVM-PDK, ADS8598S, ADS8588S, ADS8598H

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1279487/ads8555evm-pdk-is-it-possible-to-use-ads8555evm-to-evaluate-ads8556-after-replace-ads8555-on-evm-with-ads8556

器件型号:ADS8555EVM-PDK
主题中讨论的其他器件:ADS8556、、ADS8555

大家好!

我的一个客户想要检查 ADS8556的性能。
但 ADS8556 EVM 尚未发布。
因此他们正在考虑购买用于 ADS8556评估的 ADS8555EVM-PDK。
目前、他们有以下问题。
请你给我答复吗?

问:  在将 EVM 上的 ADS8555替换为 ADS8556后、是否可以使用 ADS8555EVM 评估 ADS8556?

非常感谢您的答复。

此致、
和也。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Kazuya:

    是的、ADS8555EVM 板可用于评估 ADS8556 ADC。   ADS8555和 ADS8556之间的唯一差别是 ADS8556具有部分断电模式;否则、ADS8555和 ADS8556本质上是相同的器件。  两种器件在并行模式下的数据速率均可高达630kSPS、在串行模式下的数据速率可高达450kSPS。  

    此致、

    戴尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dale:

    非常感谢您的答复。
    我知道除了局部断电模式、ADS8555和 ADS8556是完全相同的器件。
    我可以在下面问您几个其他问题吗?

    问题1:
    他们需要使用 EVM 检查 ADS8556转换精度。 他们认为器件转换精度小于+/-2.5LSB。
    他们是否认为正确?
    他们还希望确认是否真正通过 EVM 可以实现这一精度。 这是可行的吗?

    问题2.
    如果 Q1答案都是"是"、那么在进行精度检查时、是否有任何需要注意的地方?

    再次感谢大家、此致、
    和也。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Kazuya:

    如果客户的输入范围是+/-10V、+/-2.5LSB 相当于0.0038%或+/-762.9uV、则该器件的要求非常具有挑战性、例如、此 ADC 的最大偏移误差为+/-4mV、增益误差为+/-0.75%等、偏移误差和增益误差肯定可以校准掉。 但应考虑随温度变化出现的误差、它们也非常具有挑战性。 除此之外、该 ADC 是开关电容器输入 ADC、还应仔细考虑包括放大器和元件选择在内的前端电路、PCB 布局设计也很重要。 我不知道有关客户要求的详细信息、但他们可以在 EVM 上检查。

    此致、

    戴尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dale:

    非常感谢您的回复、很抱歉我很晚了回复。

    我从客户那里听说过他们的校准方式。
    它们在自己的电路板上实施用于 ADC 输入校准的高精度电压基准。
    在开始 ADC 测量之前、他们使用模拟开关将基准电压连接到电路板的模拟信号输入、而不是使用模拟开关来校准实际模拟信号、并使用基准电压校准失调电压误差和增益误差。

     下面是一些其他问题。
    您可以给我答复吗?

    问题1:
    它们使用3.0V 外部基准、而不是 ADS8556内部基准。
    当外部基准更改为2.5V 时、此 ADC 转换精度是否会提高? (当然、输入信号电压范围会改变0~2.5V。)  
    换句话说、 这个 ADC 转换精度是否根据 外部基准电压受到影响?

    问题2.
    此问题可能与 Q1类似。
    外部基准电压和输入电压范围是否存在组合模式、可实现更高的精度?
    例如、较好的 做法是在基准电压和最大输入电压等之间使用相同电压、以实现更高的转换精度。

     
    问题3:
    您是否有推荐任何性能和功能与 ADS8556相似且具有成本效益的新型器件?

    再次感谢大家、此致、
    和也。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kazuya:

    电压基准的输出电压精度、温漂和噪声无疑会影响您的转换精度、但是基准电压的幅度不会提高您的精度 、实际上、对于量化噪声占主导地位的低分辨率(16位) ADC、您可以使用较小的基准电压来 减少量化噪声振幅。 当我们谈论"精度"时、我们应关注系统中的误差及其来源。 例如、如果 ADS8556 由于是开关电容器输入结构、因此不能正确推导、您可能会遇到稳定误差。 另外、您可能还需要注意电源电路的设计和 PCB 布局。

    ADS8586S 是一款  采用单电源并具有双极性输入的16位200ksps 6通道同步采样 ADC。   如果预计有8个输入通道的 ADC、可考虑使用 ADS8588S、ADS8598S 是18位版本。 ADS8588H 和 ADS8598H 可以支持500kSPS 采样率。

    此致、

    戴尔