This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8688AT:AUX_IN 最大输入电流额定值

Guru**** 2482225 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS8688AT

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1284931/ads8688at-aux_in-max-input-current-rating

器件型号:ADS8688AT

当 ADS8688AT 未通电时(AVDD=DVDD=0V、因此 Vref_internal=0V)、如果 AUX_IN 出现非零电压、IC 是否会损坏? 如果不能、AUX_IN 上不会损坏 IC 的最大输入电流额定值是多少?

提前感谢您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Dyson、

    感谢您的发帖。

    根据表7.1中的绝对最大额定值、AUX_IN 引脚必须限制在-0.3V 至 AVDD + 0.3V 的范围内。因此、如果尚未为 IC 供电、则所有模拟输入必须限制在±300mV。 我们不指定或保证安全的输入电流电平、该电平不会防止 IC 在电源关闭时损坏、但通常低于10 mA 是合适的指南。  

    此致、

    瑞安