请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:ADS8688AT 当 ADS8688AT 未通电时(AVDD=DVDD=0V、因此 Vref_internal=0V)、如果 AUX_IN 出现非零电压、IC 是否会损坏? 如果不能、AUX_IN 上不会损坏 IC 的最大输入电流额定值是多少?
提前感谢您。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.