This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 查询适合 FPD-Link 摄像头数据传输的产品

Guru**** 2482225 points
Other Parts Discussed in Thread: DS90UB933-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1285934/inquiry-regarding-suitable-products-for-fpd-link-camera-data-transfer

主题中讨论的其他器件:DS90UB933-Q1

您好!

我需要单独测试三个摄像头、它们使用 FPD-Link 进行通信。 我的目标是将摄像头数据传输到计算机屏幕上进行显示。 下面您将找到一个表格、其中包含有关这些摄像头的信息。

如何将图像传输到计算机?

感谢您的帮助

RK3T-19G490-CA (EB24249) RVC 90

SK4T-19G490-CA (ED09893) RVC 90

SL1T-19G490-BA (E807523) Sat 90

摄像机分辨率

1280x800

1280x800

1280x800

通信协议

I2C

I2C

I2C

视频信号格式

LVDS

LVDS

LVDS

每秒帧数

30 fps

30 fps

30 fps

电源电压

5.5V 至16V

5.5V 至16V

8V 至12V

连接器类型

 Rosenberger 连接器59Z163-003-F 链路

  Rosenberger 连接器59Z163-003-F 链路

 FAKRA

LINK 技术

 DS90UB933-Q1串行器(FPD-Link III 串行器)。

 DS90UB933-Q1串行器(FPD-Link III 串行器)。

  DS90UB933-Q1串行器(FPD-Link III 串行器)。

颜色格式

 YUV422

 YUV422

 拜耳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的提问。 根据提供的分辨率、DS90UB933串行器可支持这些摄像头。 我们的串行器旨在与兼容的解串器配对、以传输数据。  DS90UB933串行器将从摄像头接收并行数据并将数据传输到解串器。 解串器将接收来自串行器的数据、并将数据传输到 SOC 或计算机等其他器件。 解串器和计算机之间的连接将取决于系统。 由于您使用的是 DS90UB933、因此 具有并行数据输出的 DS90UB934是一款性能良好的解串器。 输出将与 LVCMOS 信号兼容、您可以将其配置为连接到计算机显示屏。

    此致、
    达拉