请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DAC80501 大家好!
我不确定有一个关于 DAC80501的问题、我需要您的帮助:
1.我将使用外部5V 电压为 VDD 和 VREFIO 供电、但 MCU 数字 IO 只能承受3V3 IO、DAC80501会向 MCU 输出信号吗? 如果不是、这是否意味着我可以只将 DAC80501 SPI 接口与 MCU 连接?

此致、
远源市
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.