This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC80501:SPI 接口电压

Guru**** 2385470 points
Other Parts Discussed in Thread: DAC80501
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1286048/dac80501-spi-interface-voltage

器件型号:DAC80501

大家好!

我不确定有一个关于 DAC80501的问题、我需要您的帮助:

1.我将使用外部5V 电压为 VDD 和 VREFIO 供电、但 MCU 数字 IO 只能承受3V3 IO、DAC80501会向 MCU 输出信号吗? 如果不是、这是否意味着我可以只将 DAC80501 SPI 接口与 MCU 连接?

此致、

远源市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 袁元先生:

    DAC80501上的 SPI 引脚是输入、它们不会向 MCU 输出任何内容。 DAC 的 VIH 和 VIL 逻辑电平显示在数据表中、此处:

    这意味着 DAC 将响应来自 MCU 的3.3V IO。  

    此致!

    K·琼斯  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jones、您好!

    我只是想跟你做另一件事:

    如果我选择 I2C 模式与 MCU 通信、SDA 和 SCL 引脚是否会变成 OD (开漏)结构并且没有内部上拉电阻器? 我需要使用外部上拉电阻将它们连接到 MCU 电压。

    此致、

    远源市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 袁元先生:

    没有内部上拉 电阻器。 将线路 从外部上拉至 MCU 的3.3V IO 电压。  

    此致!

    K·琼斯