This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC7742:偏移误差漂移、增益误差漂移最大值

Guru**** 2885970 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1287126/dac7742-offset-error-drift-gain-error-drift-max

器件型号:DAC7742

お世話になります。

DAC7742YCのオフセット誤差ドリフト、ゲイン誤差ドリフトのMAX値をご教示ください

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    该器件的最大漂移未进行表征。 数据表中显示的最大偏移和增益误差是随温度变化的。 因此、在 Tmax 和 Tmin 下、偏移误差和增益误差将 小于 突出显示的最大值:

    您可以参考以下图表、了解这些规格在不同温度下的典型行为:

    此致!

    K·琼斯