This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC12DJ5200RF:多个 ADC 器件时钟和 Sysref 长度匹配要求

Guru**** 2680595 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1287810/adc12dj5200rf-multiple-adcs-device-clock-and-sysref-length-matching-requirements

器件型号:ADC12DJ5200RF

我有  

我们 在我的设计中使用 x3 ADC12DJ5200 ADC IC、我们对 3个 ADC 都有相位匹配要求。 以下列出了已考虑和已实施的方案。

  • 所有 x3 ADC sysref 信号和 x3 FPGA Sysref 信号均为长度匹配。
  • 所有 x3 ADC 器件时钟均为长度匹配。
  • 所有 x3 FPGA 器件时钟均为长度匹配。

我对 器件时钟与 Sysref 时钟的长度匹配没有疑问。 我知道对于一个 ADC IC、不需要匹配器件时钟和参考频率(ADC 评估板中遵循了相同的要求)、论坛中也提到了这一点。

但在我的电路板中、我有多个 ADC 并需要相位匹配。 这里到处都提到了设备时钟和参考频率信号要进行长度匹配。  

由于 Sysref 从 LMK IC 生成、并且器件时钟从 LMX 器件生成(LMK 器件时钟长度是 LMK 输出到 LMX 输入布线长度、LMX IC 延迟和 LMX 输出到 ADC 器件时钟输入布线长度的组合) 与评估板中的情况类似。

您能否具体说明如何考虑这些信号的长度匹配? 这意味着我应该考虑哪种路径的器件时钟?

关于 JESD204B 线路、JESD204B 每个通道由 x8信道组成。 一个通道内允许的最大容差是多少?

要在 X3 ADC IC 之间实现相位同步、所有48个通道上允许的最大布线长度差异是多少?

在我的设计中、我有3个 ADC、我们有相位匹配要求。 那么、我们是否需要 x48 JESD204B 线路的长度匹配?  

 请为我们提供 JESD204B 通道长度匹配的要求。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    有人能回答吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Harshitha,

    我们已经解决了您的电子邮件中的所有这些问题。

    我正在关闭此帖子。

    THX:

    Rob