This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC8775:我当前的 DAC8775发热较高、如何实现自适应电源管理功能?

Guru**** 2482225 points
Other Parts Discussed in Thread: DAC8775

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1288445/dac8775-my-current-dac8775-has-a-high-heat-how-to-achieve-adaptive-power-management-function

器件型号:DAC8775

我当前的 DAC8775发热较高、如何实现自适应电源管理功能?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您可以通过写入寄存器0x06 (选择 Buck-Boost)和0x07 (配置 Buck-Boost)来使用降压/升压转换器。
    当 CCLP ="00"时、缺省模式允许降压-升压转换器自适应地改变正负输出。

    要激活降压/升压转换器、请通过写入寄存器0x06来选择相应的 PNSEL、然后将寄存器0x07中的 PNSEL 设置为"11"、以便同时启用正负输出。

    数据表的第8.3.3节 更详细地介绍了每个可能的设置。

    谢谢。
    卢卡斯