主题中讨论的其他器件: TSW14J50EVM
您好!
我希望你好,
客户遇到与 TSW54J60EVM 相关的问题、
请在下面找到原始问题:
客户希望使用自己的
自己的软件(.NET、Win10)。 是否安装(DLL、过程
声明)进行编程?
我们正在构建一个重复强度序列(32000
必须以极快(>1kHz)和极快的速度读取和数字化、
通常(>1000次)、我们希望使用数据采集模块
TSW14J50EVM 和 ADC 卡 ADS54J2DEVM。 然后、序列将被执行到
通过 USB 传输到我们的程序进行评估。为了控制该卡,我们
需要软件安装、程序声明和
调用序列。为此、通常包含一个演示程序。谢谢。
您能对此提供建议吗?
谢谢