This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TSW54J60EVM:TSW54J60EVM:软件

Guru**** 2482225 points
Other Parts Discussed in Thread: TSW54J60EVM, TSW14J50EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1283634/tsw54j60evm-tsw54j60evm-software

器件型号:TSW54J60EVM
主题中讨论的其他器件: TSW14J50EVM

您好!

我希望你好,

客户遇到与 TSW54J60EVM 相关的问题、

请在下面找到原始问题:

客户希望使用自己的
自己的软件(.NET、Win10)。 是否安装(DLL、过程
声明)进行编程?

我们正在构建一个重复强度序列(32000
必须以极快(>1kHz)和极快的速度读取和数字化、
通常(>1000次)、我们希望使用数据采集模块
TSW14J50EVM 和 ADC 卡 ADS54J2DEVM。 然后、序列将被执行到
通过 USB 传输到我们的程序进行评估。为了控制该卡,我们
需要软件安装、程序声明和
调用序列。为此、通常包含一个演示程序。谢谢。

您能对此提供建议吗?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Grzegorz:

    遗憾的是、我们没有能力支持这一点。 我们的评估模块用于基本性能评估、虽然我们有一个 dll 可以自动执行评估过程、但是对于这位客户尝试执行的操作来说、速度太慢了。 另一个主要问题是、ADC 将无法在采样率接近1kHz 的任何位置运行。 它旨在用于 GHz 采样率。 kHz 速率下没有足够的数据用于在此器件和 FPGA 之间建立 JESD 链路。 我建议客户研究我们的高精度 ADC 产品、因为它更适合所需的应用。  https://www.ti.com/data-converters/adc-circuit/precision-adcs/overview.html 

    此致、Chase

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请查找我们客户的回复:

    客户表示存在一些小误解、并提供以下信息:

    对于1kHz 触发周期、我们希望每秒记录32,000个测量值、
    触发脉冲持续一秒钟、因此在一秒钟内可完成32,000块的
    值= 32,000,000个样本/扫描=复数的64,000,000字节
    精确温度测量。
    很遗憾,即使我已经登录,我也无法访问下面的网站。
    urldefense.com/.../adc-circuit
    /precision-adcs/__;!!IzXfcBctN9fd5gk0hA!6n--FCv5wgb7hcnNsCjSZsWyNFo566Vlfd
    ZzaQPMhceeowCNpDYYScH8S7DPIZ6rmXE7ZbD jtGjHgd6pYEfY7j4$
    还有一个问题:
    要使用您的 GUI 操作上述卡、是否必须访问互联网?
    我们的设备计算机无法访问互联网。

    您能对此提供建议吗?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Grzegorz、

    即使客户做了这些说明、也无法实现。 我们的软件无法超过1Hz 触发器进行触发。 客户必须创建定制 FPGA 固件、才能完成此操作、并利用某种形式的循环缓冲器在每次触发后存储数据。 我们的软件基础设施不支持该功能、因为它在收到触发信号时会将所有捕获的数据写入块 RAM 和 DDR、并且最多能够接收大约1Hz 的周期性触发。

    我无法回答客户无法访问精密 ADC 链接的原因。 没什么特别的、它只是我们的 TI.com 主页面。 软件在本地运行、但他们需要连接互联网才能下载一次。  

    此致、Chase

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    客户退货、还有一个问题:

    我们拥有 TI 数据采集模块 TSW14J50 EVM、TI
    ADC-ADS54J20 EVM 卡和 TSE71 EVM 时钟发生器。我们与您的
    "HSDCProAutomation_64Bit.dll"、以便使用您的软件"高速
    Data Converter Pro.exe"(64位)、模板是您的源代码
    源代码"HSDCPro 自动化 DLL ADC 示例.cpp"。我们具有
    以下问题:1. 软件是否有启动参数"High
    Speed DataConverter Pro.exe"软件、以使其出现在
    "已连接"状态、而不使用"选择板"和"选择器件"
    显示对话框?2. 要实现电池电压翻倍、我们需要做什么
    显示在"样片"窗口中的 ADC 采样速率
    "样本"显示中的波长加倍?"
    您可以提供帮助吗?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Grzegorz:

    如果没有出现上述弹出窗口、则无法连接到软件。 这正是软件的构建方式。 关于第二个问题、您能否让客户提供他们正在谈论的内容的图片? 用一张简单的屏幕截图、突出显示他们想要更新两倍的字段就足够了。

    此致、Chase