Other Parts Discussed in Thread: ADS1258
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:ADS1258 我已按如下所示配置电路。 有什么问题吗?
请提供帮助。 具体而言、由于这是我第一次使用带有多路复用器器件的 ADC、我不确定添加这样的缓冲器是否正确。
客户的要求是
V:+1V 至-1V
输入数量:8个差分或16个单端
它是根据.

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.