This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1258:ADS1258参考电路原理图(使用双极电路、伪差分电路)

Guru**** 2791305 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1258

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1289266/ads1258-ads1258-reference-schematic-with-biopolar-pseudo-differential

器件型号:ADS1258

我已按如下所示配置电路。 有什么问题吗?
请提供帮助。 具体而言、由于这是我第一次使用带有多路复用器器件的 ADC、我不确定添加这样的缓冲器是否正确。

客户的要求是
V:+1V 至-1V
输入数量:8个差分或16个单端
它是根据.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Beomsu Kim:

    最大的问题与缓冲器有关。  缓冲器由单极5V 电源供电、而 ADS1258则由+/-2.5V 双极电源供电。  如果最大输入信号为+/- 1V、您可以通过降低基准电压来缩小满量程范围、以获得更高的分辨率。

    此致、

    鲍勃 B