主题中讨论的其他器件: LMK04828
大家好!
我们的 ADS54J60EVM FMC ADC 面临一个奇怪的问题。 在对从20mVpp 到1.9Vpp 的变化的输入信号(从理论上讲、应该为我们提供 ADC 的满量程的最大摆幅)进行采样时、我们将在大约50%的时间看到直流偏置/偏移。
请参阅下面的 FFT 频谱。 在"有问题"选项中、我们可以清楚地看到 SNR 由于直流偏移而减小、而另一选项显示其正常运行。
由于我们要从10MHz 的- 120MHz 范围内提取频率成分、因此在处理过程中会出现很大问题并且很难解决。
输入信号通常不具有直流分量(如果有、最高可能为10mV)。 即使它具有直流分量、无源平衡-非平衡变压器也不应该切断它吗?
这种行为是否可能是由于直流偏移校正模块故障所致? 我们尚未禁用它、因此默认情况下应该启用它。
我们还会看到交错杂散、即使我们仅提供稳定的80MHz 输入射频频率也是如此。 我们不知道是否可以避免这种情况。
我们必须要做什么? 我们是否必须使用高通滤波器来完全切断直流内容? 我们是否必须使用低通滤波器来高于120MHz? 我们是否必须使用 SMA 直流阻断电容器? 我们仍在努力确定这是否应该预期。