This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1299:ECG 信号波形漂移问题

Guru**** 2539400 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1299

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1286418/ads1299-ecg-signal-waveform-drift-problem

器件型号:ADS1299

您好、TI 团队、

一位客户报告说、他们在 使用 PCBA 收集输出数据时发现了 ECG 信号波形漂移问题。 详细信息如下所示:

1) 1) PCBA 板配置如下:

-电源:模拟电源+5V,数字电源+3.3V;

 使用内部参考电压和内部时钟;

- BIASREF=(AVDD-AVSS)/2;

-数据输出速率: 250Hz;

-gain 为1;

2)数据收集步骤:

静止不动20秒、以1秒的间隔闪烁10次、然后闭上 眼睛20秒、以1秒的间隔闪烁10次、最后闭上眼睛10秒以完成测试。

3) 3) 数据波形如下:

我们的客户希望了解如何改善或消除这种失调电压? 关于这个问题、您能给我们更好的建议吗?

谢谢。

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    关于此"  ECG 信号波形漂移"-

    他们是否使用 ADS1299评估套件/板(EVM)? 或客户的 PCBA?

    它们是否具有 ADS1299EVM?

    ECG 信号源是什么? 人体或 ECG 模拟器中的模拟信号?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chien:

    波形 通过使用 ADS1299EVM 测量 EEG 信号获得。  ECG 信号是使用实际的人体头带测试的、在这种情况下、皮肤接触头带中的银色焊条电极。

     由 ECG 模拟器测量时不存在漂移问题、并且 ECG 信号相对稳定。

    谢谢。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我将在星期四回来与您联系。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它们是否使用偏置电极?
    湿电极或干电极? 首先尝试湿电极。
    然后、询问直流耦合或交流耦合? 尝试两者、以查看哪一个的漂移问题更小。
    呼吸、肌肉、运动、皮肤状况、电线/电缆、 电极质量等也可能影响。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chien:

    是的、他们还使用过偏置电极、 干电极和半干电极(导电膏)均已试用、 具有类似结果。 使用的是直流耦合、交流耦合是什么意思、是否有任何参考设计?

    是否有视频介绍如何与人体连接以及更适合 ADS1299EVM 的配置  ?您能为我们提供什么参考?

    谢谢。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    可以考虑

    首先尝试湿电极。

    创建新问题、

    尝试不同的低阻抗干电极、并确保信号路径的阻抗非常接近/相互匹配。

    -------------------------------------------------------

    交流耦合意味着在电极导线/电缆和沿信号路径的 ADS1299输入引脚之间串联一个电容器。  

    在 ADS1299中、我们没有此案例的视频或特定参考设计。

    我们将外设和相关配置留给客户、因为这实际上是根据应用而定的案例和应用的案例。

    谢谢